请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616 工具与软件:
您好!
我目前正在使用 BQ79616开发高压 BMS、该设计适用于静止储能系统(ESS)、用于为 AFE (模拟前端)供电我正在使用降压转换器将电压从60V 降低到5V、系统的安全目标之一是可靠和安全、因此如何使 AFE 供电方案更安全可靠、并计算相应的时基故障率、 单点失效模式和潜在点失效模式率? 希望获得任何建议或参考资料或设计战略。
谢谢。