This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:AFE (BQ796xx 系列)电源设计

Guru**** 2593850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390701/bq79616-afe-bq796xx-series-power-supply-design

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 BQ79616开发高压 BMS、该设计适用于静止储能系统(ESS)、用于为 AFE (模拟前端)供电我正在使用降压转换器将电压从60V 降低到5V、系统的安全目标之一是可靠和安全、因此如何使 AFE 供电方案更安全可靠、并计算相应的时基故障率、 单点失效模式和潜在点失效模式率? 希望获得任何建议或参考资料或设计战略。

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibhav、

    这不奏效。 基于最高 VC 电压的电源要求。 此外、还对电源电压要求至少为9V。

    参阅 第 9.2.1.2.2节 BAT 和外部 NPN - 从电池组顶部单独为器件供电 应用范围:

    此致、

    Luis Hernandez Salomon