This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:预期的器件寿命

Guru**** 2619125 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366978/tps22810-expected-part-lifetime

器件型号:TPS22810

工具与软件:

尊敬的所有人:

在 的 TPS22810数据表中、我找不到任何有关寿命参数的信息。

没有有关故障平均时间或故障切换周期的平均数量的规格。

是否有任何与本主题相关的 TPS22810数据?

应用:

我想在器件处于活动状态的时间(每10分钟大约120秒)内、 TPS22810的开关行为大约为120秒、开关频率为8Hz、占空比大约为50%的应用中使用此器件。

因此、我预计每年大约有60 * 10^6个开关周期。  

EN 引脚上的逻辑电平为3.3V。 开关输入电压为3.3V 或5.3V。 负载非常轻、通常< 30 mA。

环境温度条件介于-15°C 和+ 70°C 之间。

使用寿命需要大于3年、因此合适的开关器件需要在上述条件下支持至少180 * 10^6个开关周期...

在所述条件下、如此多的数亿个开关周期对于 TPS22810器件是否会出现问题?

感谢您的帮助!

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在浏览过相关文章后,我找到了这一个:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090487/tps22810-number-of-switches-in-lifetime-before-failure

    通过此 MTBF 信息:

    https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=TPS22810TDBVRQ1&cpn=&partNumber=TPS22810#resultstable

    但是、没有有关此 MTBF (1 * 10^10小时)的详细信息。 它与开关周期数无关。

    是否有任何有关应用测试方法的信息、即在1000h 测试期间完成了多少个周期...?

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我 ping 我们的后端团队、以明确 MTBF 数的确切计算方式。 但如果我们提供了类似于以下内容的功能安全文档:

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/slvaek2

    这有什么用吗?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    以下文档更详细地描述了 MTBF 编号(此内容针对振荡器、但信息也与我们的器件相关):

    https://www.ti.com/lit/an/snaa391/snaa391.pdf?ts = 1716908963447&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

    具体而言:

    具体而言、遵循以下 JEDEC 标准:

    https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd-85

    我们用于 HTOL 的确切方法(如上所述)被视为专有方法、但对器件的设计进行了检查、HTOL 的运行方式会在器件的极端工作条件下对器件施加应力。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    感谢您的回答和支持信息、这对您非常有帮助!

    我知道测试方法的部分是专有的、不能完全披露。

    我想要求一个细节,但是:我知道 HTOL 和 FIT 是在组件运行过程中确定的。 对于振荡器来说、这种运行状态可能是指定频率下的永久振荡。 但是、对于开关 IC、执行的开关周期数对器件寿命的影响尚不清楚。 因此、指示开关频率(它是 HTOL 测试期间的工作状态)将非常有用。

    在 TPS22810执行的 HTOL 测试期间、您是否可以提供有关执行的开关周期数的更多信息?
    如果您无法提供确切的数字、则至少有200 * 10^6个周期的信息就已经足够了。

    非常感谢。此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我目前正在与我们的产品工程团队合作、以查找我们可以提供的信息。 我很快就会提供更新。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    这里有新消息吗?

    此致!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    我要求我们的设计团队看看 FET 的开关是否会对寿命计算产生任何影响。 我会再次对他们说,当我听到他们的回复时,让你知道。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    您的终端有来自设计团队的任何新闻吗?

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 与设计团队交谈时、他们说寿命计算取决于负载。 根据 MTBF 数字、设计团队会进行最坏情况分析、但设计团队确实根据您的特定负载条件进行了进一步调查。 您是否能够提供您的应用的负载条件?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timohy:

    在上面的第一个问题中、我描述了我们应用中的预期温度条件、开关周期数量和预期负载。

    在此再次简要地说:

    -环境温度条件介于-15 °C 和+ 70 °C 之间。 我们的器件已密封、因此 TPS22810不受潮。
    - TPS22810的激活时间约为每10分钟120秒,开关频率为8 Hz ,占空比约为50%。
    -预期的是  60* 10^6. S 每年增长一个新周期  (365 * 24 * 6 * 120 * 8 = 50.5 * 10^6 + 20%安全裕度)
    -的 所需寿命至少为3年 (即180 * 10^6个开关周期)、但是  5年会更好 (300 * 10^6个开关周期)。
    - EN 引脚上的逻辑电平为3.3V。开关输入电压为3.3V 或5.3V 负载通常非常低、通常小于50 mA。

    因此、我需要提供以下信息:在上述操作条件下、TPS22810的寿命预计会延长5年(或至少3年)?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    有新消息吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的耐心等待。 我正在与设计团队讨论、以便根据您的确切负载条件对此进行计算和确认、但你是否介意我通过您的 myTI 电子邮件地址与您联系、让我离线讨论、因为这有点特定于应用的问题?

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    还有新消息吗?

    关于您关于继续通过电子邮件进行此通信的建议:

    嗯,我仍然认为,这个论坛的其他成员可以感兴趣的答复...

    当然,如果你更喜欢继续电子邮件通信,这也是很好的我...

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    我将从 Tim 接管这一器件责任。 我需要几天的时间来满足要求并与内部团队合作。

    感谢您的耐心。

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    以下是我们的设计人员针对您的问题提供的反馈。

    上述工作条件均不会使器件承受应力(电气或 SOA)。

    因此、这些条件 预计不会缩短器件的保证使用寿命。

    谢谢

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!

    非常感谢!

    此致、

    Michael