Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
工具与软件:
尊敬的所有人:
在 的 TPS22810数据表中、我找不到任何有关寿命参数的信息。
没有有关故障平均时间或故障切换周期的平均数量的规格。
是否有任何与本主题相关的 TPS22810数据?
应用:
我想在器件处于活动状态的时间(每10分钟大约120秒)内、 TPS22810的开关行为大约为120秒、开关频率为8Hz、占空比大约为50%的应用中使用此器件。
因此、我预计每年大约有60 * 10^6个开关周期。
EN 引脚上的逻辑电平为3.3V。 开关输入电压为3.3V 或5.3V。 负载非常轻、通常< 30 mA。
环境温度条件介于-15°C 和+ 70°C 之间。
使用寿命需要大于3年、因此合适的开关器件需要在上述条件下支持至少180 * 10^6个开关周期...
在所述条件下、如此多的数亿个开关周期对于 TPS22810器件是否会出现问题?
感谢您的帮助!
此致、
Michael