This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:用于环路稳定性的输出电容器

Guru**** 2545780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389536/lm5148-output-capacitor-for-loop-stability

器件型号:LM5148

工具与软件:

您好!

我们将使用 LM5148构建工作于750kHz 的降压转换器。 我们想了解仅将 MLCC 电容器用于输出电容的可行性和风险。 负载瞬态不是问题、仅关注控制环路稳定性(没有来自电解电容器的 ESR)。

工作占空比始终小于0.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama、您好!

    推荐使用全陶瓷输出电容、尤其是在750kHz 时。 因此无需电解电容器。 请参阅 EVM 示例。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白、如果预计会出现较大的负载瞬态、电解电容器是否适合用于750kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许...但最好设置一个高环路交叉点来管理负载瞬态。