请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具与软件:
您好!
我们将使用 LM5148构建工作于750kHz 的降压转换器。 我们想了解仅将 MLCC 电容器用于输出电容的可行性和风险。 负载瞬态不是问题、仅关注控制环路稳定性(没有来自电解电容器的 ESR)。
工作占空比始终小于0.5
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.