This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:推挽式 sic 栅极驱动器设计问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, LM431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390131/ucc5390-push-pull-sic-gate-driver-design-questions

器件型号:UCC5390
Thread 中讨论的其他器件: LM431

工具与软件:

你好。 我将使用 UCC5390设计 sic 栅极驱动器、 我希望它生成+18V、-3V。

因此输入电压+12V 是固定的、我想使用该电压生成+18V、-3V。 有没有很好的解决方案?

我需要更改左侧的电路、如果您能分享您的建议和原理图、我将不胜感激。 我听说还有一种使用齐纳二极管的方法。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的错、输入电压应该是21V 左右的隔离电压、而不是12V。 我要将21V 转换为18V、-3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeoun:

    UCC5390的 Vee =-5V、Vcc=20V。 您确定不想同时使用这些-3V 和18V 吗? 可以大大简化设计。

    下面是基于齐纳二极管的双极电源的原理示例。 您可以使用 LM431或类似的并联稳压器来获得更高的电压精度。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!