请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC5390 Thread 中讨论的其他器件: LM431
工具与软件:
你好。 我将使用 UCC5390设计 sic 栅极驱动器、 我希望它生成+18V、-3V。
因此输入电压+12V 是固定的、我想使用该电压生成+18V、-3V。 有没有很好的解决方案?
我需要更改左侧的电路、如果您能分享您的建议和原理图、我将不胜感激。 我听说还有一种使用齐纳二极管的方法。
谢谢你。