This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:输出电压中的大振荡/纹波

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387211/lm2841-large-oscillation-ripple-in-output-voltage

器件型号:LM2841

工具与软件:

各位工程师、您好!

我们的一款产品出现了5V 电源问题。 有些主板是从我们的客户退回的、但有奇怪的抱怨。 经研究发现5V 电源有大量纹波:

该信号包含几乎1V 的纹波(!) 在大约22kHz 的频率下提供。

电源围绕 LM2841构建。 将24V DC 转换为5V DC。电源原理图如下所示:

为了调查该问题的原因、我们将10个 IC 从不良电路板拆焊到了已知良好的电路板上。 已知良好的电路板现在显示相同的振荡、因此 IC 似乎以某种方式损坏。

我们还注意到、当 IC 轻微升温时、振荡将停止。 但是、直流输出电压过高(5、30V)。 振荡将保持远离、直到电路板下电上电。

IC 似乎仍在某种程度上进行调节。 增加负载电流时、输出电压不会有太大变化。 振荡的振幅会略有下降。

根据数据表、建议将反馈电阻器保持在10k Ω 以下。 作为测试的一部分、我将两个反馈电阻值都减小了10倍、但振荡没有变化。

有人是否详细了解此故障模式及其原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joep:

    我将与团队一起回顾这一问题并回复给您、

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joep、您好!

    我们先了解一下 SW 节点、将 Rboot、R3替换为0欧姆。 建议的引导电容为220pF、因此接下来请尝试 c7=220pF。  

    另外、将 FB 电阻保持在数据表规格范围内也很重要、因为它是敏感布线、如果 FB 布线中的电流过低、则可能会受到干扰。 降额后将输出电容增加到22uF、并移除 C11。

    已知不良设备会受到哪些情况的影响? 他们是否在电路板验证过程中部署过或遇到过电压/电流瞬变?

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您花时间检查我们的设计。

    关于 C7:我假设您的意思是 C7=220nF、而不是 pF?

    我对损坏的电路板进行了以下修改:

    1. 将反馈电阻器修改为低于10k (R1 = 5k6、R2 = 1k)
    2. 将 C7替换为220nF 电容器
    3. 将 R3替换为0欧姆电阻器

    现在、我在打开24V 电源时观察到以下情况:

    输出振荡大约2到3秒(每次我对器件进行下电上电时、此值都会变化)、然后稳定至5、30V。 修改前、振荡永不会停止。

    当 R1=5k6和 R2=1k (均为1%电阻器)时、我预计输出电压为0.765 *(1 +(5600 / 1000))= 5.04V、因此反馈比较器或基准电压似乎存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joep:

    Ryan 今天在度假、下周会与您联系。  感谢您的耐心。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joep:

    您对220感到怀疑  N 来实现的。

    很高兴看到环路稳定性得到改善。

    您能否检查 FB 节点电压以验证基准? 请在稳定状态和输出振荡时捕获 SW 和 FB 电压。

    在什么情况下、您的客户发现已知的坏部件出现故障? 将合格单位与不良单位进行比较时、样品大小是多少?

    此致!

    Ryan