请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
在系统中具有2个 UCD9090-Q1的情况下、PMBus_ADDRx 电阻器如下所示:
器件0:
预期地址:0x34
PMBUS_ADDR0:31.6k Ω
PMBUS_ADDR1: 31.6k Ω
器件1:
预期地址:0x41
PMBUS_ADDR0:41.2K Ω
PMBUS_ADDR1:41.2K Ω
但是、当它们在 Linux 中的该 I2C 总线上运行 I2Cscan 时、它们仅从地址0x0C 和0x7F 获得响应。 即使是8位与7位调整、也不能解释这两个响应。 我们知道 UCD9090-Q1是否存在对0x0C 或0x7F 进行响应的任何原因吗?
谢谢!
Justin