This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:I2C 地址响应

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389950/ucd9090-q1-i2c-address-response

器件型号:UCD9090-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在系统中具有2个 UCD9090-Q1的情况下、PMBus_ADDRx 电阻器如下所示:

器件0:

预期地址:0x34

PMBUS_ADDR0:31.6k Ω

PMBUS_ADDR1: 31.6k Ω

器件1:

预期地址:0x41

PMBUS_ADDR0:41.2K Ω

PMBUS_ADDR1:41.2K Ω

但是、当它们在 Linux 中的该 I2C 总线上运行 I2Cscan 时、它们仅从地址0x0C 和0x7F 获得响应。 即使是8位与7位调整、也不能解释这两个响应。 我们知道 UCD9090-Q1是否存在对0x0C 或0x7F 进行响应的任何原因吗?

谢谢!

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    地址0x0C 是"PMBus 警报响应"=>如果器件将警报线路拉至低电平、则器件对地址0x0C 的响应。 地址0x7F (127d)被禁止、不确定为什么会发生这种情况。 请检查 ADDR0和 ADDR1引脚上的电压、确保它们处于 ucd9090数据表中定义的电压范围内

    此致

    Anne NGO