This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BATFET、VINDPM 说明

Guru**** 2503395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384314/bq24295-batfet-vindpm-clarifications

器件型号:BQ24295

工具与软件:

其他几个问题:

  1. 当 BATFET 通过 REG07[5]或在充电结束时被禁用时、VBAT 上始终有一些 µA μ A 的电流消耗(关于8µA)。 当 VSYS 保持连接至 VBAT (VBAT+0.15V)或等于 VBAT 时、VBAT 电压似乎仍然正常。
  2. 输入电源检测:初始上电后、会在什么情况下重新触发新的电源检测? VBUS 下降至 VINDPM REG00[3-6]下 ? 其他?
  3. 是否存在输入电源检测中断(DPDM_EN 保持为1、输入电源电流限制为100mA)的情况?
    • 当 Vbus 接近 VINDPM 时、我们可以看到这一点
    • 我们也有历史案例 ,其中的情况不是确切知道,但禁用/模拟充电器是足够的出去
  4. 我们禁用了 BATFET 和看门狗。 在某些情况下(现场的产品)、BATFET 重新启用(仅更改了位 REG07[05])。 这不是通过 REG07[05]写入实现的、我看到的另一种可能性是 QON 上的脉冲、该脉冲在我们的 PCB 上浮动[但具有内部1M Ω 下拉]
  5. 寄存器复位:似乎并非总是在请求时执行此复位。 是否有先决条件? 它是否会开始新的电源检测?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:  

    请查看我的以下评论。  

    1) 1)请参阅数据表第7页上列出的静态电流规格。 禁用 BATFET 时、最大 IQ 为20 µA 。 是、当充电完成时、SYS 继续保持在 VBAT 之上。  

    2) 2)如果 VBUS 降至低于 V_BADSRC (典型值3.8V)、则会进行新的电源检测。 VBUS 降至 VINDPM 以下将停止转换器、但不会导致新的电源鉴定和源类型检测。  

    3)这种情况将需要额外的信息、但器件不会卡在输入源检测中。 如果输入与任何适配器类型不匹配、则为未知/非标准适配器。

    您是否最初设置 DPDM_EN = 1? 请记住、当 VBUS 接近 VINDPM 时、输入电流会受到限制、以保持降压转换器处于工作状态。  

    4) 4)退出运输模式的唯一方法在数据表第8.3.1.2.2节中列出。 考虑到 QON 引脚在您的系统中悬空、开启 BATFET 的唯一方法是对 REG07[5]或 REG01[7]的寄存器写入或适配器插入。  

    5)不应该有任何先决条件。 为了进一步进行调查、请显示设置 REG01[7]= 1前后的寄存器转储。 假设 VBUS 未被移除、它不会启动新的电源检测。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:

    谢谢、下面提供了更多详细信息:

    1) 1) VSYS 高于 VBAT 时正常

    2和3)我做了更多的尝试并有更好的理解。 让我尝试解释一下。


    *在我的第一次尝试中*, DPM 位 REG08[3]与 DPDM 检测无关,而是 VINDPM(由于电压或电流而限制输入)与真实 DPDM 之间存在混淆,应通过读取 DPDM_EN (REG07[7])进行监控。
    我发生了一些 DPM、电压电平接近 VINDPM 阈值、但这只是巧合、在更改负载点时、此 DPM 阈值将发生变化(高于或低于)、这清楚表明这与 VINDPM 阈值无关、而是与 IIN DPM 限制相关。

    在实际应用中(不是在我的尝试中)、我们在启动时初始设置 DPDM_EN。 在我的存储器中、它将从不良电源检测中恢复(例如、当插入电源插座时出现一些干扰、特别是在产品测试期间)。

    =>强制这样的 DPDM 是否有任何缺点?

    我也非常怀疑、在某些外部电源事件期间、可能会发生这种罕见的不必要的新 DPDM 事件、例如 几毫秒至数百毫秒的线路小干扰断电。 因此、在这些事件期间、VBUS 必须降至3.8V 以下、并且在检测期间不稳定。 [我目前还不厌倦重现此内容]。

    假设我的系统正在运行。 其电流消耗约为 VSYS 电压上的110mA 至150mA。 该电流不是高度 依赖于 VSYS 电压(但保持一位)、因为主电源为 LDO 至3.3V。 只有一个部件(调制解调器)使用与输入电压相关的 PMIC。

    输入电流完全取决于 VSYS 电压、因为降压稳压器将根据功率消耗电流。

    VSYS 取决于 VBAT、因此当 VBAT 较高(假设为4.0V)时、我将在 VBUS 上消耗更多电流。 对于 DPDM、在检测期间该电流将被限制在100mA、限制然后停止电池充电、然后降低 VSYS 电压。 反过来、功耗将降低、并能找到一些稳定点。 但肯定不会立即。

    =>在 DPDM 期间、DPDM 进入 DPM (可能是动态的)这一事实是否会干扰 DPDM

    我稍后会就其他问题作答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:  

    感谢您的详细解释。 我正在检查它,并将在接下来的几天回到你.  

    此致、

    Garrett   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢加里特。 我还添加了几个与"故障"相关的问题、

    充电器故障:REG09 [4-5]  

    01:输入故障(OVP 或故障源)。
    02:热关断。

    当我们看到这2个故障之一时、转换器会停止。 输入恢复正常值或 IC 冷却后、我们是否需要复位故障以重新启动转换器? 我们是否需要禁用/启用充电以重新激活电池充电?

    03:充电计时器到期、在此、我们必须禁用/启用充电以重新启动计时器

    BATOVP REG09 [3]

    当我们看到此故障时、充电被禁用(REG01[4]恢复为0?)、那么我们必须在 BATOVP 消失时重新启用它以重新启动充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    我们仍在对此进行调查、并将在与团队中的其他人进行核实后作出回应。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:  

    感谢您的耐心。 请查看我的以下评论。  

    是否有任何缺点强制使用此类 DPDM?

    在已插入输入源的情况下强制进行 DPDM 检测没有缺点、但在检测过程中输入电流被限制为100mA。  

    DPDM 是否会因在 DPDM 期间(可能动态)进入 DPM 这一事实而受到干扰

    在 DPDM 检测期间进入 DPM 不应干扰 DPDM 检测。 输入电流将被限制为100mA、因此、如果 SYS 负载消耗足够大、器件将进入补充模式。在该模式下、电池放电有助于支持 SYS 负载。 DPDM 检测完成且输入电流限制设置为更高值后、器件将退出补充模式并返回电池充电。  

    当我们看到这两个故障之一时、转换器停止运行。 输入恢复正常值或 IC 冷却后、我们是否需要复位故障以重新启动转换器? 我们是否需要禁用/启用充电以重新激活电池充电?

    您无需清除故障即可重新启动转换器、同样、您也无需禁用/启用充电。 假设充电已启用、一旦 IC 冷却或输入端存在有效电压范围内的适配器、转换器将启动。  

    03:充电计时器过期此处我们必须禁用/启用充电才能重新启动它

    正确、数据表第8.3.3.5节列出了可用于在安全计时器到期后重新启动充电的4种操作。  

    [报价 userid="391246" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384314/bq24295-batfet-vindpm-clarifications/5322543 #5322543"]

    BATOVP REG09 [3]

    当我们看到此故障时、充电被禁用(REG01[4]恢复为0?)、那么我们必须在 BATOVP 消失时重新启用它以重新启动充电?

    [报价]

    当电池电压降至低于电池稳定电压时、器件将恢复自行充电。 REG01[4]不会恢复为0、无需重新启用充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里特

    感谢您的讲解。

    只有2个问题持续存在:

    1)
    >> 03:充电计时器到期在此、我们必须禁用/启用充电才能重新启动计时器
    >正确、数据表第8.3.3.5节列出了4种可用于在安全计时器到期后重新启动充电的操作。  

    当计时器到期时、充电停止。
    =>此时是否在内部修改了 REG01[4] CHG_CONFIG? 我有疑问、但似乎这个位仍然为1、我必须先设置为0、然后再设置为1

    2)具体情况:

    我的电池电压为3.2V
    为电池102.4mA 充电
    输入限制:100mA (@5V)
    VSYSMIN:3.7V
    如果 VSYS 上没有负载、充电将为100mA

    a)如果 VSYS 上的负载增加、充电电流将降低、降至0mA。 实际上、我们将开始从电池输出一些低电流(本例中为8µA)、这是"静态"始终存在


    b)如果我的负载增加得更多、我的 VSYS 电压将开始降低。 此静态电流似乎在增加(对于15µA 为12)。
    =>这是预期吗? 它仍然受到"电池放电电流规格"的限制?
    我正在搜索的是在"DPM"泄漏范围内(室温下)在这种非常具体的情况下(非一般情况)、我们看到一种产品以电池问题结束(我不能完全排除1mA 也在进行中-但不能永久地、在负载瞬态期间进行外部测试)

    c)随着负载增加、VSYS 将达到3.2V、此时、我们将进入补充模式、如果电池上的电流消耗将增加到为 VSYS 供电所需的值

    当我达到充电计时器到期时、我的12/ 15µA 负载似乎仍然存在(在情况 B)? 这似乎是静态的一部分、对吗?

    此致、

    Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:  

    请在下面查看我对您的问题的评论。  

    1)

    此时是否在内部修改了 REG01[4] CHG_CONFIG? 我有疑问、但似乎该位仍然为1、我必须设置为0、然后再设置为1

    由于安全计时器到期、REG01[4]'CHG_CONFIG'未在内部修改。 您需要将位设置为0、然后再设置回1、以重新启用充电。  

    2)当 SYS 负载足够大、以至于输入电源无法支持时、VSYS 应该会降至低于电池电压、以允许电池放电并进入补充模式。  

    静态电流略有增加、原因似乎是器件处于需要转换到补充模式的边缘。 BQ24295从电池汲取的电流略有增加、因为输入源已达到输入电流限制、尝试将 SYS 调节至高于 SYSMIN。 考虑到数据表第7页上列出的静态电流规格、您观察到的静态电流在合理范围内。  

    此致、

    Garrett