Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
工具与软件:
其他几个问题:
- 当 BATFET 通过 REG07[5]或在充电结束时被禁用时、VBAT 上始终有一些 µA μ A 的电流消耗(关于8µA)。 当 VSYS 保持连接至 VBAT (VBAT+0.15V)或等于 VBAT 时、VBAT 电压似乎仍然正常。
- 输入电源检测:初始上电后、会在什么情况下重新触发新的电源检测? VBUS 下降至 VINDPM REG00[3-6]下 ? 其他?
- 是否存在输入电源检测中断(DPDM_EN 保持为1、输入电源电流限制为100mA)的情况?
- 当 Vbus 接近 VINDPM 时、我们可以看到这一点
- 我们也有历史案例 ,其中的情况不是确切知道,但禁用/模拟充电器是足够的出去
- 我们禁用了 BATFET 和看门狗。 在某些情况下(现场的产品)、BATFET 重新启用(仅更改了位 REG07[05])。 这不是通过 REG07[05]写入实现的、我看到的另一种可能性是 QON 上的脉冲、该脉冲在我们的 PCB 上浮动[但具有内部1M Ω 下拉]
- 寄存器复位:似乎并非总是在请求时执行此复位。 是否有先决条件? 它是否会开始新的电源检测?