Other Parts Discussed in Thread: UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27531-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC27531
工具与软件:
您好!
如果 UCC27531的工作电压超过了外部 MOSFET 的 V (GS)最大额定值(通常为20伏)、则必须通过某种方式限制栅极驱动电压。 建议使用什么方法来实现此目的? 使用一个在栅极和源极上带有15伏齐纳二极管的串联 Rg 电阻器是否足够?
谢谢!