This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531-Q1:保护 MOSFET 栅极免受过压影响

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392352/ucc27531-q1-protecting-mosfet-gate-from-overvoltage

器件型号:UCC27531-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27531

工具与软件:

您好!

如果 UCC27531的工作电压超过了外部 MOSFET 的 V (GS)最大额定值(通常为20伏)、则必须通过某种方式限制栅极驱动电压。 建议使用什么方法来实现此目的? 使用一个在栅极和源极上带有15伏齐纳二极管的串联 Rg 电阻器是否足够?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    降低输出电压的最简单方法。 我们可以降低驱动器中的 VDD 电压输入、因为 UCC27531的建议工作条件是 VDD 电压为10V 到32V。  

    谢谢!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    耶利米你好、

    感谢您的答复。 我假设您是说我应该让负载(以及漏极)保持高电压(24伏)、但将 VDD 限制为15伏?

    这比钳位栅极电压更简单吗、因为我现在需要某种形式的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    假设您有两个电源轨、就像您之前提到的、可以减少 VDD、并确保您的稳压器针对您的系统进行正确的规格、从而避免系统故障。 如果您只想使用一个电源轨、则可以实施齐纳二极管方法、同时也要考虑确保它符合系统的正确规格、但两个电源轨可能是更简单的解决方案。

    谢谢!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeremiah!