This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907-Q1:咨询输出电容器选择

Guru**** 2510545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907-Q1, LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390960/lp5907-q1-ask-about-the-output-capacitor-selection

器件型号:LP5907-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5907TPS7A20

工具与软件:

您好、LDO 团队、

我注意到有一条链路、LP5907-Q1输出电容器应小于10uF:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357670/lp5907-output-capacitance?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5907-Q1%25252525252520output%25252525252520cap#

我的客户将 LP5907-Q1用于 MCU、某些器件的电源如下所示、总电容器高达40uF、PN 为 CC0603MRX5R6BB106:

如数据表中所示、输出电容限值为10 μ F、我想知道它是采用3.3V 还是标称值的有效值。

2.如果我们  在 LP5907输出端使用4个10uF 电容器、会发生什么情况? 如果从输出引脚到器件 A/B/C 的长度足够长、风险会更小吗?

3.我们是否需要减小这些10 μ F 的电容器?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢大家提问。 以下是我的回答:

    Unknown 说:
    1. 如数据表中所示、输出电容限值为10 μ F、我想知道它的有效值是3.3V 还是标称值。[/QUOT]

    如数据表中所述、对于所有电压选项、保证器件稳定的最大输出电容值为10 μ F、因为它也满足 ESR 要求。 假设 电容器容差在整个温度范围内应为30%或更好(如第6.6节的脚注所述)。

    Unknown 说:
    2. 如果我们  在 LP5907输出端使用4个10uF 电容器、会发生什么情况? 如果从输出引脚到设备 A/B/C 的长度足够长、风险会降低吗?

    LP5907存在变得不稳定并随着负载电容值升高而振荡的风险。 不同长度的风险保持相同。  您可以 使用 EVM、将实际的 Cout 放在 EVM 上并执行负载瞬态或 NISM 测试、以此来测试 LP5907的稳定性。 请告知您、这不是器件的建议运行条件。

    Unknown 说:
    3. 我们是否需要减小这些10 μ F 的电容器?

    10uF 输出电容是数据表可保证正常运行的最大值。


    或者、您可以选择使用较新的器件 TPS7A20。  这 旨在取代 LP5907、TPS7A20在具有如此大的电容的情况下保持稳定、并且成本更低。

    此致、

    Bobby

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby、ć

    感谢您的答复、正如我们从数据表中看到的、当输出电容器在3.3V 直流下工作时、有效值仅为一半、大约为5uF。

    如数据表中所示、输出电容器限值为10uF、是否要知道 该限制是3.3V 或标称值中的有效值?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    抱歉、我之前误解了您的问题。

    从数据表可知、器件在输出时保证可处理的最大"电容"为10uF。

    这意味着不是标称值、而是工作点的实际电容(降额)值(在您的情况下为3.3V)

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby、ć

    好的,谢谢你的答复~

    此致、

    插孔