This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DCHG 和 DDSG 引脚配置为热敏电阻、但读数错误。

Guru**** 2464350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1388991/bq76952-dchg-and-ddsg-pins-configured-as-thermistors-but-reading-is-wrong

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

各位专家、您好!

我正在使用一个定制设计的板、I2C 线路连接到 BQ76952EVM、以使用 bqStudio 与 AFE 通信。

我在设计中总共有5个热敏电阻。 其中4个是外部热敏电阻、1个是板载0603 SMD NTC 热敏电阻、用于 FET 温度测量。 同一类型(103JT)的外部热电偶连接到:

  1. TS1
  2. TS3
  3. HDQ
  4. DCHG

一个板载 SMD NTC (MPN:NTCG163JX103DT1S)连接到 DDSG。

我已将所有多功能引脚配置为"0b"以报告温度。 TS1、TS2和 HDQ 显示了正确的温度。 但 DCHG 和 DDSG 都错了。 与这些热敏电阻并联的电容器为470pF、因此小于数据表中建议的4nF。

DCHG 使用完全相同的热敏电阻、并将完全相同的数据写入寄存器、但仍然是错误的。 我认为带有板载热敏电阻的 DDSG 可能需要一些额外的配置。

我已附上.gg 文件供您参考。 如果我遗漏了什么内容、您能告诉我吗?

e2e.ti.com/.../BasicConf.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 DDSG 和 DCHG 热敏电阻两端电压的波形?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试将示波器放在 DDSG 和 DCHG 线路上、但只能拾取噪声。

    我尝试将示波器连接到 TS1 (该示波器已经运行良好)、并能够捕获一些内容。 附加下图:

    蓝色- TS1、热敏电阻已连接至 VSS。 ~0.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DDSG 和 DCHG 应与 TS1类似。

    您能否发送原理图?对于外部热敏电阻、您能否向我展示如何连接它们?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    热敏电阻的一根导线直接连接到 TS1网络、而另一端子连接到 VSS。 在热敏电阻两端有一个470pF/25V 电容器。 就这些。 建议直接连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的设置并在评估模块上进行了测试。 您的设置似乎很好。 这并不是基于软件的问题。

    如果您断开 DDSG 和 DCHG 的热敏电阻、您是否在波形上看到脉冲(类似于 TS1波形中的脉冲)? 应该有一个~1.8V 的脉冲。  

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认这不是基于软件的问题。

    移除热敏电阻后、我检查了线路、它只是噪声。 我没能抓住任何东西。 我将探头放在工作线上、是的、我可以看到您提到的~1.8V。 附加图像供您参考。



    我正在为测试另外设置一个板、我认为通过、我们可以确认这是特定板的问题。 我将在检查后重新更新。

    感谢您的帮助、善良的先生。

    此致!
    Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Abhijith:

    我将保持该线程开路。 我期待您的答复。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我使用另一个板对其进行了测试、温度读数现已很好。 这是特定电路板的问题。 怪异的部分是热敏电阻直接连接到 AFE 中的引脚。 AFE 上出现一些内部损坏可能是由原因造成的? 您能分享一下自己对此的看法吗?

    此外、有一个板载 SMD 0603 NTC 热敏电阻(MPN:NTCG163JX103DT1S)、您能告诉我我我应该更改 Bcoeffs 才能正常工作、如果您已经具有可能需要从 e2e 上的任何其他类似主题写入的数据吗?

    再次感谢、

    Abhijith