This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家
这样就能得到采用级联 BQ76930+BQ76940的24节电池 BMS 解决方案。 但 BQ76940芯片的序列号较高、已损坏最终客户。 损坏的情况是芯片的 VC1管脚到 VSS 管脚的电阻只有几十欧姆。
您好、Gabriel:
我们是否知道这种损坏是在什么条件下发生的? 是在短路期间还是在其他情况下?
故障次数是多少?
此致、
Luis Hernandez Salomon
亲爱的路易斯
在进行负载测试时会发生损坏。
故障率为10/650=1.5%、放电电流为150A 峰值。
您好、Gabriel:
感谢您提供的信息。 是否能够在实验中重新创建这个文件? 我想知道它是否可以复制。 这些引脚的最大绝对差分电压为9V、因此我想知道是否以某种方式损坏了该器件。 VC0和 VC1上的齐纳二极管可以限制电压瞬变、可能有助于保持这些瞬变更加稳健。
此致、
Luis Hernandez Salomon