This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:VC1引脚到 VSS 引脚将在24节电池应用中短路

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390982/bq76940-vc1-pin-to-vss-pin-will-short-in-24cell-application

器件型号:BQ76940
Thread 中讨论的其他器件: BQ76930

工具与软件:

尊敬的专家

这样就能得到采用级联 BQ76930+BQ76940的24节电池 BMS 解决方案。 但 BQ76940芯片的序列号较高、已损坏最终客户。 损坏的情况是芯片的 VC1管脚到 VSS 管脚的电阻只有几十欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    我们是否知道这种损坏是在什么条件下发生的? 是在短路期间还是在其他情况下?

    故障次数是多少?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路易斯

    在进行负载测试时会发生损坏。

    故障率为10/650=1.5%、放电电流为150A 峰值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    感谢您提供的信息。 是否能够在实验中重新创建这个文件? 我想知道它是否可以复制。 这些引脚的最大绝对差分电压为9V、因此我想知道是否以某种方式损坏了该器件。 VC0和 VC1上的齐纳二极管可以限制电压瞬变、可能有助于保持这些瞬变更加稳健。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon