This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:I2C SCL 上的2s 超时

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ25703A, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391916/tps65987d-2s-timeout-on-i2c-scl

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ76942BQ25703A

工具与软件:

尊敬的团队:

bq76942 TRM  指出  I2C SCL 引脚上有一个2s 超时时间保持为低电平、该时间使通信接口复位。

 此器件是否还支持  SDA 保持低电平以退出潜在的 i2c 总线锁定的9个时钟?

(客户也使用 bq25703A、TPS65987D)

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    I2C 超时可通过 GUI 进行配置、导航到 Global System Configuration (寄存器0x27)并选择 I2C Timeout:

    如果 TPS65987D 是 I2C 主设备、而远端 I2C 从设备占用了线路、我们将无限期地等待、因为 I2C 从设备可能进行时钟延展。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin