请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:BQ76942、 BQ25703A、
工具与软件:
尊敬的团队:
bq76942 TRM 指出 I2C SCL 引脚上有一个2s 超时时间保持为低电平、该时间使通信接口复位。
此器件是否还支持 SDA 保持低电平以退出潜在的 i2c 总线锁定的9个时钟?
(客户也使用 bq25703A、TPS65987D)
此致
Andreas