Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TIDA-050026-23881, MSP430F5234
主题中讨论的其他器件: TIDA-050026-23881、 MSP430F5234
工具与软件:
双同步电源是如何连接到 TPS23881控制器以使可用功率加倍的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TIDA-050026-23881, MSP430F5234
工具与软件:
双同步电源是如何连接到 TPS23881控制器以使可用功率加倍的?
Brian、您好!
您在设计中看到的电流共享与系统级功率预算有更多的关系。 在"共享"模式下使用该设计会将这两个功耗预算加在一起、因此、由系统 MCU 监控的系统功率预算综合了这两个电源的限制。 这主要是无源功率共享、其中输出进行"或"运算、然后 MCU 控制两个电源的总功耗(而不是单独控制)。
如果您希望实现更有源的功率共享并限制电源电流、也可以执行此操作、但需要使用已设置有源电流限制的 OR'ing 控制器。 如果不是、我建议使用 MCU 并限制功率预算以反映两个电源的最大消耗。
有关如何实现此目的的固件是 TI 专有的适用于系统级 PoE 设计的黑盒固件解决方案、因此我不能与您共享 MCU 源代码、但我建议使用我们的 FirmPSE 解决方案、这正是您在 TIDA-050026-23881设计中看到的。 此设计基于我们的 MSP430F5234、是一款黑盒 FW 解决方案、可与我们的 GUI 轻松连接、从而创建您的系统级设计!
请查看此 用户指南 、了解我们的系统 FW 解决方案的工作原理、并告诉我这是否有兴趣!
此致、
Brandon