This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:双电源

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TIDA-050026-23881, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390015/tps23881-dual-power-supplies

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TIDA-050026-23881MSP430F5234

工具与软件:

双同步电源是如何连接到 TPS23881控制器以使可用功率加倍的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    有关双电源设计指南、请参阅 TIDA-050026-23881。 您可以参考此设计的原理图、该设计是一种使用我们 FirmPSE 解决方案(基于 MSPM0 MCU 的黑盒固件)的系统级设计。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  原理图显示了一个 ORing 电路、并指出"将 J6/J7或 J2/J4用于具有电流共享的模块化输入电源"。  这正是我正在寻找并希望了解如何实施的东西。  如何 在总电流为3.25A (每个为54V 1.75A)时在两个并联电源之间实现电流共享。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您在设计中看到的电流共享与系统级功率预算有更多的关系。 在"共享"模式下使用该设计会将这两个功耗预算加在一起、因此、由系统 MCU 监控的系统功率预算综合了这两个电源的限制。 这主要是无源功率共享、其中输出进行"或"运算、然后 MCU 控制两个电源的总功耗(而不是单独控制)。

    如果您希望实现更有源的功率共享并限制电源电流、也可以执行此操作、但需要使用已设置有源电流限制的 OR'ing 控制器。 如果不是、我建议使用 MCU 并限制功率预算以反映两个电源的最大消耗。

    有关如何实现此目的的固件是 TI 专有的适用于系统级 PoE 设计的黑盒固件解决方案、因此我不能与您共享 MCU 源代码、但我建议使用我们的 FirmPSE 解决方案、这正是您在 TIDA-050026-23881设计中看到的。 此设计基于我们的 MSP430F5234、是一款黑盒 FW 解决方案、可与我们的 GUI 轻松连接、从而创建您的系统级设计!  

    请查看此 用户指南 、了解我们的系统 FW 解决方案的工作原理、并告诉我这是否有兴趣!

    此致、

    Brandon