This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:FC 释放设置

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390002/bq40z50-r2-fc-release-setting

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

您好!

引脚辐射数据表

一旦我们的电池组达到100%,电池组将不会再充电,直到它下降(>85%)

问题此设置在 gg 文件中的位置:

e2e.ti.com/.../01NL.gg.csv

任何帮助都会被感激

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    FC 位可以根据 SOC Flag Config B 寄存器中 FC 的配置方式通过以下条件清除。 下面的粗体项应可在.gg 文件中配置。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    我理解了条件

    我的问题是有关该算法如何在 RSOC 下降到低于85%之前禁用充电

    我猜这种情况会在以下情况下设置 FC 释放并关闭充电:

    然后、这将清除条件并在以下情况下启用充电:

    • 如果我将一个电源适配器连接到电池组的端口、并且它会不间断地从0%~100%充电、如果 RSOC 下降到91%、我再移除电源适配器几秒钟、然后我再次连接该适配器、电池组将充电、还是它会等待不到85%根据规格释放充电 FET 以启用充电?
    • 我之所以这样说、是因为虽然它显示"充电 FET 释放<85%"、但只要电源连接未断开、此条件才有效、一旦它断开几秒钟并再次插入、它就会忽略该情况、这是预期情况  

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    fc 然后、这将清除问题并在?

    [FC]位仅用于指示电池何时已充满电、但它无法控制[XCHG]位、这将禁止充电。 [TCA]位声明何时应终止充电、它对该位具有控制权。 您可以在下面看到[TCA]具有控制功能、但[FC]没有:

    如果我将电源适配器连接到电池组的端口并且它从0%~100%不间断地充电、如果 fc 下降到91%并且我将电源适配器卸下几秒钟并再次连接它、电池组将充电、还是将等待不到85%以按照规格/报价启用充电 FET?]

    由于该器件仍通电、我认为由于 TCA 位仍处于设置状态(如果配置为85%)、监测计仍然不会开始充电。

    我之所以这样说、是因为尽管它说"充电 fc 释放<85%"、但只要电源连接未被断开、此情况才成立、一旦断开几秒钟并重新插入、它就会忽略该情况、这是预期情况 [/报价]

    因此、在应用中、您希望它能够在连接断开时从91%充电?

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    "所以、在应用中、如果连接断开、您希望它能够从91%开始充电?"

    不要犹豫、这更像是一个问题:

    • TCA 位(关闭充电)是否仅适用于电源适配器未被移除或电源适配器被移除时情况中断的情况?

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    如果电源适配器被移除而器件上的所有电源都被移除、我认为当电量监测计重新通电时、TCA 位的状态将基于 RSOC 或电压的值。 如果该值高于设定的阈值、则电量监测计应再次设置该位。 但是、如果在之前设置、但在设置阈值和清除阈值之间、则不应再次设置、因为器件必须在重新上电时经历完全复位。

    此致、

    Anthony Baldino