工具与软件:
您好!
引脚辐射数据表
一旦我们的电池组达到100%,电池组将不会再充电,直到它下降(>85%)

问题此设置在 gg 文件中的位置:
任何帮助都会被感激
此致
Jonathan Kabangu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
引脚辐射数据表
一旦我们的电池组达到100%,电池组将不会再充电,直到它下降(>85%)

问题此设置在 gg 文件中的位置:
任何帮助都会被感激
此致
Jonathan Kabangu
Anthony、您好!
我理解了条件
我的问题是有关该算法如何在 RSOC 下降到低于85%之前禁用充电
我猜这种情况会在以下情况下设置 FC 释放并关闭充电:

然后、这将清除条件并在以下情况下启用充电:

此致
Jonathan Kabangu
Jonathan、您好!
fc 然后、这将清除问题并在?
[FC]位仅用于指示电池何时已充满电、但它无法控制[XCHG]位、这将禁止充电。 [TCA]位声明何时应终止充电、它对该位具有控制权。 您可以在下面看到[TCA]具有控制功能、但[FC]没有:

如果我将电源适配器连接到电池组的端口并且它从0%~100%不间断地充电、如果 fc 下降到91%并且我将电源适配器卸下几秒钟并再次连接它、电池组将充电、还是将等待不到85%以按照规格/报价启用充电 FET?]由于该器件仍通电、我认为由于 TCA 位仍处于设置状态(如果配置为85%)、监测计仍然不会开始充电。
[/quote]我之所以这样说、是因为尽管它说"充电 fc 释放<85%"、但只要电源连接未被断开、此情况才成立、一旦断开几秒钟并重新插入、它就会忽略该情况、这是预期情况 [/报价]因此、在应用中、您希望它能够在连接断开时从91%充电?
此致、
Anthony Baldino