This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25960:特定应用的一般问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25960, EV2400, USB2ANY, BQ25713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391480/bq25960-general-questions-for-an-specific-application

器件型号:BQ25960
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400USB2ANYBQ25713

工具与软件:

您好!

我叫 Antonio López ñ a、我有很多问题要问、这款产品是否适合我的项目。

  • 我知道可以使用 ADC 来监测温度、电池电压和电流。 我是否能够实时监控这些数据? 如果不是、那么这是一段时间?
  • 我是否可以使用 I2C 协议用特定电压和电流对其进行编程、以便为电池充电? 例如4.2V 8A 或3.8V 4A。
  • 您是否建议在自行制作 PCB 之前购买 EVM 模型进行测试?
  • 我知道有一个程序可以查看寄存器和对 IC (BQSTUDIO)进行编程、但我可以使用微控制器与 BQ 进行通信吗?
  • 我有符号和尺寸、但模型不能进行仿真、是否可以在特定软件中进行仿真? 我正在使用 Proteus。

此致、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    我可以对充电模式进行编程吗? 例如、只能是恒定电流或恒定电压。 充电曲线是否始终像被加入到数据表中一样、或者我可以修改这些模式?

    最后、为何需要在独立模式 (如 bq2589x 或 bq2561x)下使用主充电来实现这种同步模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、您好!

    [报价 userid="616104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391480/bq25960-general-questions-for-an-specific-application 我知道我可以用 ADC 监控温度、电池电压和电流。 我是否能够实时监控这些数据? 如果不是、那么这是执行该操作的时间段?

    是的、bq25960具有可测量总线电压、总线电流、电池电压、电池电流等的集成 ADC。 有关 ADC 的更多信息、请参阅 bq25960数据表的第9.3.9节"用于监控和智能适配器反馈的集成16位 ADC"。 可通过调整转换精度(11位、13位、14位、15位分辨率)来调整 ADC 的采样速度。 更高的分辨率通常意味着每次转换需要更多的时间、因为需要处理更多的位。 必须通过 ADC_EN 位启用 ADC、否则禁用 ADC 以节省功耗。

    Unknown 说:
    我是否可以使用 I2C 协议的特定电压和电流对其进行编程、以便为电池充电? 例如4.2 V 8A 或3.8 V 4A。[/报价]

    否、开关电容器电池充电器不像我们的许多其他充电器那样调节充电电流(例如、没有寄存器将充电电流设置为500 mA)。 这是由于开关电容拓扑的独特性质、其中充电电流是多个因素(例如输入和输出电压以及串联阻抗)的函数。

    [报价 userid="616104" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391480/bq25960-general-questions-for-an-specific-application "]在制作自己的 PCB 之前、您是否推荐使用 EVM 型号进行测试?[/QUOT]

    是的、建议购买 EVM 以评估 bq25960的性能并确保其满足您的要求。 BQ25960产品页面上提供了用户指南、您可以参考该指南快速设置和评估。 您还可以使用 EVM 测试您的代码。 如果您正在考虑购买 EVM 并希望使用 bqStudio、则建议您还考虑购买 EV2400以将 PC 与 EVM 相连。

    Unknown 说:

    通过使用 I2C、微控制器可与 bq25960直接通信。 bqStudio 通常与我们的 EVM 配合使用、而 EVM 通过基于 USB 的接口板 USB2ANY 或 EV2400连接到您的 PC。 使用微控制器与 bqStudio 直接通信需要将微控制器桥接至运行 bqStudio 的 PC。

    Unknown 说:
    我有符号和封装,但没有模型进行仿真,是否可以在特定软件中进行仿真? 我正在使用 Proteus。

    遗憾的是、我们不为 bq25960提供特定 SPICE 模型。

    我能否对充电模式进行编程? 例如、只能是恒定电流或恒定电压。 充电曲线是否始终与数据表中的曲线相同、或者我可以修改这些模式吗?

    否、该转换器不存在充电模式(CC 或 CV)、充电电流取决于多个因素、如输入和输出电压以及串联阻抗。 通常、对于相同的电池电压、较高的输入电压会产生较高的充电电流。

    最后一个问题、为什么需要在独立模式(如  bq2589x 或 bq2561x)下使用主充电来实现这种计时模式。

    将 bq25960与主充电器配合使用可在整个充电周期内实现最低的功率损耗。 建议使用主充电器(例如 bq2561x 或 bq2589x)来处理充电曲线的涓流充电、预充电和充电终止阶段、而 bq25960更适合快速充电。 此外、主充电器可以处理 bq25960无法处理的系统负载。


    此致、

    Alec Lehman

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢 Alec。 我的结论是、此 IC 不会在我的项目中工作。

    我需要一个从3.5V (或更低)到4.7V (或5V)的电压范围充电的 IC、以及从100 mA (或更低)到6A 或更高的充电电流、这些参数都通过寄存器进行调节、与 I2C 或类似器进行通信。 我的电池是 cilindric 1S 像三星 inr21700-50e、这一个是锂离子、但我想它也承认 LiFePO4。

    此外、充电曲线与采用恒流充电以及达到限值电压变为恒压时的 bq25960类似。 我当时在寻找不同的 IC、而 bq25960性能出色、但我需要配置充电电流。 另外、如果可以在充电时测量电压、电流和温度。 您是否对另一个 IC 有什么想法、或者将其中的两个进行组合以获得我之前提到过的这些配置?

    此致、

    Antonio López ñ o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BQ25713可能可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio、您好!

    我建议您访问我们的电池充电器 IC 参数器件搜索页面、您可以在其中按照您提供的规格筛选我们的器件目录。 该页面的链接如下:

    https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    我们提供多种器件、可支持锂离子和磷酸铁锂电池化学物质、完整的 CC-CV 充电周期、充电电流调节和集成式 ADC。

    此致、

    Alec Lehman