Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25960, EV2400, USB2ANY, BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 USB2ANY、 BQ25713
工具与软件:
您好!
我叫 Antonio López ñ a、我有很多问题要问、这款产品是否适合我的项目。
- 我知道可以使用 ADC 来监测温度、电池电压和电流。 我是否能够实时监控这些数据? 如果不是、那么这是一段时间?
- 我是否可以使用 I2C 协议用特定电压和电流对其进行编程、以便为电池充电? 例如4.2V 8A 或3.8V 4A。
- 您是否建议在自行制作 PCB 之前购买 EVM 模型进行测试?
- 我知道有一个程序可以查看寄存器和对 IC (BQSTUDIO)进行编程、但我可以使用微控制器与 BQ 进行通信吗?
- 我有符号和尺寸、但模型不能进行仿真、是否可以在特定软件中进行仿真? 我正在使用 Proteus。
此致、
Antonio