主题中讨论的其他器件:LM5180
工具与软件:
尊敬的支持部门:
我阅读了一些与我的类似的主题、但我仍然需要您的支持。
在本 EVB 中、我将反馈电阻的值更改为110k Ω:根据数据表中的公式、这应提供3.3输出电压。
如果我有一个至少20mA 的负载、情况是这样、否则我在空载时测量5V、在10mA 时测量4V:为了解决这个问题、我可以放置一个虚拟负载或一个齐纳二极管。
这种行为的原因是什么?
BR
Giorgio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持部门:
我阅读了一些与我的类似的主题、但我仍然需要您的支持。
在本 EVB 中、我将反馈电阻的值更改为110k Ω:根据数据表中的公式、这应提供3.3输出电压。
如果我有一个至少20mA 的负载、情况是这样、否则我在空载时测量5V、在10mA 时测量4V:为了解决这个问题、我可以放置一个虚拟负载或一个齐纳二极管。
这种行为的原因是什么?
BR
Giorgio
尊敬的 Giorgio:
感谢您使用我们的产品。 LM5180需要最小负载、否则输出电压会升高。 这是因为 IC 的最小开关频率为12kHz、最小峰值电流(初级)为0.3A。 因此、它始终会始终向次级侧提供至少以下功率:
0.5 *(0.3A)^2 * Lmag * 12kHz = Min_Load
我们建议在输出轨上使用虚拟负载电阻器或齐纳钳位作为最小负载、以防止输出端口开路时 Vout 上升。 不过、在这两者之间、虚拟负载电阻器是永久损耗。 比 Vout 设置点高5%左右的齐纳二极管仅在电路进入最小负载条件时导通、并且不会在较高的负载下耗散。
有关详细信息、请参阅数据表:

希望这一点得到澄清。
此致、
Youhao
尊敬的 Giorgio:
由于电感器峰值电流是固定的、因此最大功率随 Vin 而变化。 在最小输入电压下、允许的最大功率最低。 我建议您参阅我们的设计计算器(可通过以下链接获取)、其中为您的设计预测了在最小 Vin 下保证的最大功率。 在计算器的步骤2中有一个单元格"VCP1"处(min)的"Max Output Power at VCP1"。
https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC
谢谢!
Youhao