This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180EVM-S05:空载电压输出

Guru**** 2812195 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390308/lm5180evm-s05-no-load-voltage-output

器件型号:LM5180EVM-S05
主题中讨论的其他器件:LM5180

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我阅读了一些与我的类似的主题、但我仍然需要您的支持。

在本 EVB 中、我将反馈电阻的值更改为110k Ω:根据数据表中的公式、这应提供3.3输出电压。

如果我有一个至少20mA 的负载、情况是这样、否则我在空载时测量5V、在10mA 时测量4V:为了解决这个问题、我可以放置一个虚拟负载或一个齐纳二极管。  

这种行为的原因是什么?  

BR

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    感谢您使用我们的产品。  LM5180需要最小负载、否则输出电压会升高。  这是因为 IC 的最小开关频率为12kHz、最小峰值电流(初级)为0.3A。   因此、它始终会始终向次级侧提供至少以下功率:

    0.5 *(0.3A)^2 * Lmag * 12kHz = Min_Load

    我们建议在输出轨上使用虚拟负载电阻器或齐纳钳位作为最小负载、以防止输出端口开路时 Vout 上升。  不过、在这两者之间、虚拟负载电阻器是永久损耗。   比 Vout 设置点高5%左右的齐纳二极管仅在电路进入最小负载条件时导通、并且不会在较高的负载下耗散。  

    有关详细信息、请参阅数据表:

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    谢谢您的回答、我理解。

    我想问您:当您提到0.5%满负载时、是否指1.5A 峰值电流?  

    下图是否指峰值电流? 否则、我需要参考哪种额定功率?

    BR

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    这是满负载的0.5%、而非峰值。  该图的 x 轴是负载功率的百分比、由于假定 Vout 为稳定状态、因此相当于负载电流。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我明白、但他的最大功率是多少? 我是否需要考虑我的应用(即 Vout=3.3V Ioutmax= 0.5A)?

    谢谢你。

    BR

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    由于电感器峰值电流是固定的、因此最大功率随 Vin 而变化。  在最小输入电压下、允许的最大功率最低。  我建议您参阅我们的设计计算器(可通过以下链接获取)、其中为您的设计预测了在最小 Vin 下保证的最大功率。  在计算器的步骤2中有一个单元格"VCP1"处(min)的"Max Output Power at VCP1"。

    https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    是的、我使用了这个计算器:感谢您的支持。

    BR

    Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giorgio:

    谢谢。  我可以假设我们可以关闭该线程吗?  您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    Youhao