工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我在并联保护器中使用了 UC3846 IC 来实现电流控制型 PWM、从而对 BMS 电池充电。 当测量 a_out b_out 切换时、它不提供2.2A 的受控电流、而是提供3-3.5A 电流。 请帮我解决这个问题。
另外、我附上我的原理图供您参考。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我谨附上示意图图片供您参考


此外、为了获得 Fsw 10kHz、我已经将 Rt CT 值分别更改为100k 和2.2nF、但是 a_out 显示5kHz、b_out 显示5kHz。 正如您在引脚1处看到的、分压器 R1为55.5K、R2为7.44K、使得电流限制为3.428A、我还将其更改为 R1 = 47k 和 R2 = 6.04K、从而将电流限制设置为2.692A、但仍然仅在3.5A 电流下运行、我无法获得所需的结果。 为了使用电流限值、我已使用数据表中提供的公式操作了 R1和 R2值、下面随附了该公式。
您好!
电流限制为峰值、而不是平均值。 您需要捕获 R42上的电压波形、然后计算电流、以检查峰值是3.428A 还是2.692A、以及差异有多大。 您似乎认为电流限制是平均值、但事实并非如此。 限值是在 R42峰值电压上检测到的峰值电流。
基于 RT 和 CT 的频率是振荡器频率 fosc。 第7.2节图显示了对于每个驱动器输出、fosc 分为两个部分、因此您看到的 fosc = 10kHz、每个驱动器为5kHz。 是的。