This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:反馈引脚连接阐释

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391994/tps610333-feedback-pin-connection-clarification

器件型号:TPS610333

工具与软件:

在 TPS61033X 的数据表中、它在第一页的一个要点中所述"FB 连接至 VIN 输出电压以提供5.0V 固定电压"。  "VIN 输出电压"是什么?  这应该是"VIN"还是 VOUT?  在其他类似的器件上、"FB"引脚将通过一个内部分压器直接连接到各版本的输出端、所以我想确保提到它连接到"VIN"的很多地方实际上都是准确的。  EVM 没有空的电阻器焊盘将"FB"连接到"VIN"、但我想知道是否曾在组装器件的情况下进行过测试?

顺便说一句、我几乎被数据表错别字、即支持高达2.9uH 的电感器、但我恰好看到 Dice-K 在九个月前发布的另一条线程中指出它实际上为1.3uH。  请更正此错误!  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    声明应该是"FB 连接到 VIN、然后输出电压固定为5.0V"、我们建议将 TPS610333的 FB 引脚与 VIN 引脚连接在一起、而不是 VOUT。

    有关电感器的信息、最大电感应为1.3uH、请参阅第7.3节中的 ROC 表。

    关于电感可高达2.9uH 的陈述实际上是此处的拼写错误、感谢您指出这一点、我们稍后将更新数据表。

    此致、

    Nathan