请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS610333 工具与软件:
在 TPS61033X 的数据表中、它在第一页的一个要点中所述"FB 连接至 VIN 输出电压以提供5.0V 固定电压"。 "VIN 输出电压"是什么? 这应该是"VIN"还是 VOUT? 在其他类似的器件上、"FB"引脚将通过一个内部分压器直接连接到各版本的输出端、所以我想确保提到它连接到"VIN"的很多地方实际上都是准确的。 EVM 没有空的电阻器焊盘将"FB"连接到"VIN"、但我想知道是否曾在组装器件的情况下进行过测试?
顺便说一句、我几乎被数据表错别字、即支持高达2.9uH 的电感器、但我恰好看到 Dice-K 在九个月前发布的另一条线程中指出它实际上为1.3uH。 请更正此错误! 谢谢。