This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:当电流较低但非零时的可闻噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391657/tps561201-audible-noise-when-the-current-is-low-but-non-zero

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件: TPS561208

工具与软件:

你好。

我正在体验 TPS561201的可闻开关噪声。 当电流消耗约为40 -60mA 时、 这非常明显且恼人。 当负载在80 -100mA 左右增加时、噪声消失。

它提出了几个问题:

1.根据数据表、 当负载接近0mA 时、TPS561201应处于脉冲跳跃模式、但情况并非如此。 电流阈值或许更高?

2.数据表中规定"脉冲跳跃模式(TPS561201)或持续电流模式(TPS561208)"。 这是否意味着如果我更换  TPS561208的器件、它应该始终保持 580kHz 的开关频率、因此理论上不会出现可闻噪声?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接原理图。

    根据 PCB 布局、我遵循了数据表中的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrii:

    Eco-mode 器件在轻负载条件下工作时可能会出现可闻噪声。 您可以使用 TPS561208、它 始终保持 580kHz 的开关频率、因此不存在可闻噪声。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    切换器件时是否存在任何可能的问题或副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 您可以直接更改它。