请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS561201 主题中讨论的其他器件: TPS561208
工具与软件:
你好。
我正在体验 TPS561201的可闻开关噪声。 当电流消耗约为40 -60mA 时、 这非常明显且恼人。 当负载在80 -100mA 左右增加时、噪声消失。
它提出了几个问题:
1.根据数据表、 当负载接近0mA 时、TPS561201应处于脉冲跳跃模式、但情况并非如此。 电流阈值或许更高?
2.数据表中规定"脉冲跳跃模式(TPS561201)或持续电流模式(TPS561208)"。 这是否意味着如果我更换 TPS561208的器件、它应该始终保持 580kHz 的开关频率、因此理论上不会出现可闻噪声?