This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:+/-1.5%容差包括电阻器维修

Guru**** 2507555 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390852/lm63615-q1--1-5-tolerance-includes-resistor-tolenance

器件型号:LM63615-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMQ61460

工具与软件:

嗨、团队:

我正在寻找汽车电池输入与8.5V 输出、且输出电压容差为1.5%的400mA 输出。  

大多数高精度直流/直流转换器具有1%的基准电压、但即使我使用0.5%的容差电阻分压器、也无法满足1.5%的总容差。  

您能否说明是+/-0.5%容差直流/直流转换器(可调节输出)还是+/-1.5%容差固定8.5V 输出转换器?  

或者是否有跟踪式 WVIN 直流/直流转换器?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、辻山、

    他们为什么需要如此严格的公差? 这是适合降压转换器的应用吗? 该规格是否包括负载瞬态?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew-San:

    我也有同样的问题,问背景和任何放松的机会。

    但有时、我想知道 TI 拥有的任何解决方案。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-san、

    Hmm 我们的大多数器件在 VFB 的最小值/最大值上具有1%的容差。 这将增加所用电阻器的0.5%容差。

    LMQ61460

    LMQ664x0

    它们可能能够通过较低的 FB 电阻值(RFBT + RFBB = 5K)实现稳定的结果。

    谢谢!
    Andrew