请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63615-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LMQ61460
工具与软件:
嗨、团队:
我正在寻找汽车电池输入与8.5V 输出、且输出电压容差为1.5%的400mA 输出。
大多数高精度直流/直流转换器具有1%的基准电压、但即使我使用0.5%的容差电阻分压器、也无法满足1.5%的总容差。
您能否说明是+/-0.5%容差直流/直流转换器(可调节输出)还是+/-1.5%容差固定8.5V 输出转换器?
或者是否有跟踪式 WVIN 直流/直流转换器?
此致、