This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:电源输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390042/tps23861-power-output

器件型号:TPS23861

工具与软件:

TI 专家、早上好!
我们目前遇到的问题是、四端口 POE 网卡连接到下部摄像头设备后、TPS23861概率通常无法将 POE 电源输出到网卡。 其中、POE 芯片有 TPS23861、它采用了自动模式以及802.3at 协议、并且定时测量与规格是一致的。 如果需要关键波形、我们可以对其进行补充。
您能否留下一封工作电子邮件? 我们将向您发送原理图供进一步分析。
项目进度非常紧迫、我们迫切需要您的技术支持。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    我请求与您建立友好关系。 一旦您接受、请向我发送直接消息、我可以通过电子邮件为您提供支持。

    需要考虑几个快速问题:

    1.您是否有连接 PSE 的 I2C 接口? 这样可以加快调试速度。

    2.如果我们没有 I2C 访问、就需要波形。

    3.您的电源是否支持足够的功率来为所有端口提供30W 的功率?

    4.网卡上的 PD 设备是什么,功率级别是多少? 它是4级还是更低级别?

    5.您是否有测试条件的方框图?

    此致、

    Brandon