请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 工具与软件:
TI 专家、早上好!
我们目前遇到的问题是、四端口 POE 网卡连接到下部摄像头设备后、TPS23861概率通常无法将 POE 电源输出到网卡。 其中、POE 芯片有 TPS23861、它采用了自动模式以及802.3at 协议、并且定时测量与规格是一致的。 如果需要关键波形、我们可以对其进行补充。
您能否留下一封工作电子邮件? 我们将向您发送原理图供进一步分析。
项目进度非常紧迫、我们迫切需要您的技术支持。 非常感谢!