This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008A:LM5008AMM/NOPB

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391311/lm5008a-lm5008amm-nopb

器件型号:LM5008A

工具与软件:

边界数量  

LM5008AMM/NOPB 进行比较

您能否说明连接在 BSW 引脚和 SW 引脚之间的电容器的电压、或者请告诉我们如何计算或确定该电容器的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyaa  

    BST-SW 的绝对最大额定电压为14V、在14V 时不得损坏电容器。   

    在 EVM 中、我们使用具有足够 余量的50V 电容器。  

    - EL