This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:使用为无 I2C/CTL 的 Zynq ZU9EG 供电

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391193/tps650864-using-to-power-zynq-zu9eg-with-no-i2c-ctl

器件型号:TPS650864

工具与软件:

您好!  

出厂编程的 TPS650864是否可以在无 I2C 通信且未置位 CTL 信号的情况下使用、为 Zynq ZU9EG 器件供电?  

我正在探索在没有 I2C 或分立式 CTL 信号用于配置或控制 PMIC 的设计更新中使用 PMIC 的选项。 目标是为托管 PMIC 和 Zynq 的电路板提供输入电源、并让 PMIC 在无需外部控制的情况下按顺序启动其所有预配置的电源轨(可以使用电源正常信号)。  

我从现有文件中不清楚这是否可行。 如果任何人能提供更多详细信息、我将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryon:

    遗憾的是、如果不使用至少一个 CTL 引脚拉至高电平、我们的出厂编程 PMIC 将无法正常工作。

    此外、我们还提供用户可编程版本 TPS65086100 、可以将其设置为忽略 CTLx 引脚。 但目前、我们没有任何预编程的 PMIC、不支持任何 CTL 信号。

     

    此致、
    Sarah Lao