请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 工具与软件:
您好!
出厂编程的 TPS650864是否可以在无 I2C 通信且未置位 CTL 信号的情况下使用、为 Zynq ZU9EG 器件供电?
我正在探索在没有 I2C 或分立式 CTL 信号用于配置或控制 PMIC 的设计更新中使用 PMIC 的选项。 目标是为托管 PMIC 和 Zynq 的电路板提供输入电源、并让 PMIC 在无需外部控制的情况下按顺序启动其所有预配置的电源轨(可以使用电源正常信号)。
我从现有文件中不清楚这是否可行。 如果任何人能提供更多详细信息、我将不胜感激。
谢谢你