工具与软件:
你好
为什么 FET 在以下条件下不发生开关?
输出电压:23.5V
负载条件:9.5A
输出功率:223.25W
输入电压(最小值):13V
输入电压(最大值):16.8V
开关频率:600kHz
Ipeak : 37.5A (电流感应电阻: 0.002R)
供您参考、它在负载9A 条件下工作正常
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jaeho:
感谢您使用 e2e 论坛。
理论上、LM5122器件应该能够支持此应用。
假设电感为~1.5uH、那么预期峰值电感器电流与设定电流限值之间应该有足够的裕度。
有一些因素会影响输出功率能力。
请参阅以下文档:
-电感器额定值(它能在不达到饱和的情况下支持这个电流吗?)
-补偿(系统在所有负载条件下是否稳定运行?)
-温度(电路板是否加热过大,是否触发过热保护?)
您还可以在电路板上进行一些测量、以检查阻止运行的因素:
-是否存在 SS 和 VCC 电压? 如果 SS 变为低电平、器件将复位
-在较低负载期间 SW 信号稳定? 如果您看到振荡、则可能表示不稳定
此致、
Niklas