This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:FET 开关

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390895/lm5122-fet-switching

器件型号:LM5122

工具与软件:

你好

为什么 FET 在以下条件下不发生开关?

输出电压:23.5V

负载条件:9.5A

输出功率:223.25W

输入电压(最小值):13V

输入电压(最大值):16.8V

开关频率:600kHz

Ipeak : 37.5A (电流感应电阻: 0.002R)

供您参考、它在负载9A 条件下工作正常

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    理论上、LM5122器件应该能够支持此应用。
    假设电感为~1.5uH、那么预期峰值电感器电流与设定电流限值之间应该有足够的裕度。

    有一些因素会影响输出功率能力。
    请参阅以下文档:

    -电感器额定值(它能在不达到饱和的情况下支持这个电流吗?)
    -补偿(系统在所有负载条件下是否稳定运行?)
    -温度(电路板是否加热过大,是否触发过热保护?)

    您还可以在电路板上进行一些测量、以检查阻止运行的因素:
    -是否存在 SS 和 VCC 电压? 如果 SS 变为低电平、器件将复位
    -在较低负载期间 SW 信号稳定? 如果您看到振荡、则可能表示不稳定

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niklas。

    经过进一步检查、它在 Vin 15V 条件下正常工作。

    输入电压是否存在任何其他影响?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeho:

    当输入电压增加时、随着输入功率保持不变(P_IN = I_IN x V_IN)、输入电压会降低。
    如果应用在 VIN 15V 时正常工作、但在 VIN 13V 时失败、则该问题可能与输入电流有关、它会影响电感器、感应电阻器和占空比调节、因此很难根据这些信息缩小根本原因的范围。

    此致、
    Niklas