Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8043, TPS25751, TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:TUSB8043、 TUSB8043A、TUSB8020B
工具与软件:
设计与 Samsung Galaxy Tab S7/8连接的外设。 选项卡 S7/8是主控制器。 外设为 DRP、从 Tab7/8汲取功率、或以9V @ 3安培为 Tab 7/8充电。
还有一个集线器
所考虑的器件为 TPS25751和 TUSB8043
集线器的下游为:
用于拇指驱动器5V@1A 或更低电压的 USB-C 3.x 端口
用于视频采集卡的 USB-A 3.x 端口5V@1A
可行的设计、或者是否有更好的器件选型?