This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于 Samsung Galaxy Tab S7的 USB-C DRP PD 上行充电器、带 USB 3.x 集线器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8043, TPS25751, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390553/tps25751-usb-c-drp-pd-upstream-facing-charger-for-samsung-galaxy-tab-s7-with-usb-3-x-hub

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:TUSB8043TUSB8043A、TUSB8020B

工具与软件:

设计与 Samsung Galaxy Tab S7/8连接的外设。 选项卡 S7/8是主控制器。 外设为 DRP、从 Tab7/8汲取功率、或以9V @ 3安培为 Tab 7/8充电。

还有一个集线器

所考虑的器件为 TPS25751和 TUSB8043

集线器的下游为:

用于拇指驱动器5V@1A 或更低电压的 USB-C 3.x 端口

用于视频采集卡的 USB-A 3.x 端口5V@1A

可行的设计、或者是否有更好的器件选型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要设计的系统上有多少个端口? 集线器和外设是将相互连接的两种独立设计还是它们都是同一个器件?  

    对于 USB Type-C 和 PD 端口、根据您列出的要求(DRP、看起来像 USB 3.x)、TPS25751非常适合 PD 控制器。 我会根据 TUSB8043建议将此主题转发给相应的团队。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接

                           +

                            + 外围设备                                  |---- 用于连接采集卡的 USB-A 连接器

    Tabs7/8 ------- USB-C  连接器--><!--kadov_tag{{{{{{</spaces>} </spaces>-|--> USB-C 连接器连接至拇指驱动器

                                                                |-- PD 控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用 TUSB8043A 、即 USB3.2。

    集线器上行端口只能是 UFP、下行端口 只能是 DFP。

    此致

    Brian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有双端口建议(例如 TUSB8020B)、如果没有、您建议将未使用的端口引脚连接到什么? GND 或...?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只需要两个端口、TUSB8020B 应该能够正常工作。

    好的

    Brian