This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:断开次级电源时、器件发生故障

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376314/tps23755-part-fails-when-disconnecting-secondary-power

器件型号:TPS23755

工具与软件:

我有一个基于23755参考设计的隔离式电源设计。  POE 电源工作正常。  我看到在连接次级电源后、它的电压会下降到较低水平。  但当我移除次级电源时、开关会停止、芯片变热、再也不会工作。   

导致故障的原因可能是什么?  我已经调整了设定点电阻器、以提供15V 输出、而不是12V 输出。  否则电路与参考设计相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    PD 应用程序专家 Diang 目前不在办公室的差旅,并将在明天返回。 请期待他的答复延迟,感谢您的耐心!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的耐心。

    您是否愿意分享您的设计原理图? 谢谢!

    此致、

    Diang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的原理图如下:

    输出电压约为13.9V。  热插拔在此电压下工作正常。  然后、我将 R17更改为4.3k Ω、以将输出电压增加到大约15V。  当我移除辅助电源时、问题就开始了。  理想情况下、我希望提供24V 的输出。  您能否建议对使用 TPS23755实现24V 输出所需的任何更改?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您分享原理图。 我会在下周早些时候与您联系。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

     感谢您的耐心。

    PD 热点问题的更多信息。 我想这可能主要是缺少电容导致的。   

    直流/直流初级侧没有去耦电容。 我建议至少有一个与 C11并联的陶瓷电容器、并且可以采用接近 T2的布局。

    在直流/直流次级侧、也没有显示电容器。 请确保直流链路和去耦电容足够。  

    3.建议在虚拟负载中使用完全~100至150欧姆的电阻、以确保在连接适配器且 PoE 处于冗余状态时保持功率特征有效。

     

    要 将输出更改为24V、需要找到合适的24V 输出变压器(可以先支持 PSR)。 确保您的匝数比 SEC:AUX = 2:1、这样辅助侧就可以有12V 的电压。 通常、初级侧不需要进一步更改。 次级侧电路也需要相应地进行更改。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的答复。

    1. 我将添加去耦电容器。

    2. 在 PWR_IN 网络上有两个22uF 25V 电容器、它们显示在原理图的另一页。

    3. 我会尝试将我的负载更改为大约150欧姆。

    关于24V 工作电压、我使用推荐的变压器。  初级绕组和辅助绕组的比率为2.25:1、初级绕组和次级绕组比率为2.57:1。  此变压器适合24V 工作吗?  需要在次级侧进行哪些改变?

    感谢您的帮助、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的快速回复。

    在这种情况下、SEC:AUX = 1:1.14、这将导致 VCC 电压24V * 1.14 =~27V。 对于 PSR、我们通常需要 VCC 11 - 16V。 因此、它不适合24V 输出应用。  

    除了 PSR 应用中的反激式变压器外、AUX 和 SEC 之间需要比正常变压器更好的耦合。 POE13F-24L 具有正确的匝数比、但最好也向供应商了解 PSR 功能。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我正在查看您提到的 POE13P-24L 变压器的规格。  SEC:AUX 比率看起来为0.75、需要18V VCC 来保持24V 输出。  这是在 VCC 的建议范围内。  我计算是否正确?   

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您的更正。  您是正确的 POE13P-24L 的匝数比在这里不适合...

    POE13F-24L 的匝数比看起来适用于此应用。 当 Vout = 24V 时、VCC = 24/2 = 12V。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想该部件发生故障的原因是我使用了原始变压器、超过了最大 VCC 电压。  我使用新变压器测试了电路、并在24V 下稳定运行。  感谢您的帮助。