工具与软件:
我有一个基于23755参考设计的隔离式电源设计。 POE 电源工作正常。 我看到在连接次级电源后、它的电压会下降到较低水平。 但当我移除次级电源时、开关会停止、芯片变热、再也不会工作。
导致故障的原因可能是什么? 我已经调整了设定点电阻器、以提供15V 输出、而不是12V 输出。 否则电路与参考设计相同。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Robert:
感谢您的耐心。
PD 热点问题的更多信息。 我想这可能主要是缺少电容导致的。
直流/直流初级侧没有去耦电容。 我建议至少有一个与 C11并联的陶瓷电容器、并且可以采用接近 T2的布局。

在直流/直流次级侧、也没有显示电容器。 请确保直流链路和去耦电容足够。

3.建议在虚拟负载中使用完全~100至150欧姆的电阻、以确保在连接适配器且 PoE 处于冗余状态时保持功率特征有效。

要 将输出更改为24V、需要找到合适的24V 输出变压器(可以先支持 PSR)。 确保您的匝数比 SEC:AUX = 2:1、这样辅助侧就可以有12V 的电压。 通常、初级侧不需要进一步更改。 次级侧电路也需要相应地进行更改。
此致、
Diang
尊敬的 Diang:
感谢您的答复。
1. 我将添加去耦电容器。
2. 在 PWR_IN 网络上有两个22uF 25V 电容器、它们显示在原理图的另一页。
3. 我会尝试将我的负载更改为大约150欧姆。
关于24V 工作电压、我使用推荐的变压器。 初级绕组和辅助绕组的比率为2.25:1、初级绕组和次级绕组比率为2.57:1。 此变压器适合24V 工作吗? 需要在次级侧进行哪些改变?
感谢您的帮助、
Rob
尊敬的 Robert:
感谢您的快速回复。
在这种情况下、SEC:AUX = 1:1.14、这将导致 VCC 电压24V * 1.14 =~27V。 对于 PSR、我们通常需要 VCC 11 - 16V。 因此、它不适合24V 输出应用。

除了 PSR 应用中的反激式变压器外、AUX 和 SEC 之间需要比正常变压器更好的耦合。 POE13F-24L 具有正确的匝数比、但最好也向供应商了解 PSR 功能。
此致、
Diang