主题中讨论的其他器件:TLV62130、、 TPS62903
工具与软件:
大家好、TI 电源管理团队
在以下两种情况下能否替换 TLV62130:
Application"
-
MCU 电源
- 电压/电流:3.3V/3.3V 100mA
-
电池输入源
- 电压/电流:5V/3A
问题
1)对于 TPS563206、SW 引脚通过过孔连接到 BTST 引脚。 这是否会对 EMI 产生负面影响?
2) 2)是否可以使用细布线连接 SW 引脚?
3) 3)是否有任何预防措施?
此致。
Jeong。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、TI 电源管理团队
在以下两种情况下能否替换 TLV62130:
Application"
MCU 电源
电池输入源
问题
1)对于 TPS563206、SW 引脚通过过孔连接到 BTST 引脚。 这是否会对 EMI 产生负面影响?
2) 2)是否可以使用细布线连接 SW 引脚?
3) 3)是否有任何预防措施?
此致。
Jeong。
大家好、Jeong、
首先回答您的问题。
1) 1) SW 不必通过过孔连接到 BST、可以在同一层上布线。
2) 2) SW 引脚到电感器应较宽。
3) TPS563206的 Iq 高于 TLV62130、而 TPS563206在 FCCM 模式下工作、这意味着 TPS563206在轻负载条件下将消耗更多功率。 因此、如果您需要较长的电池寿命、此器件不适用。
TLV62130的下一代产品是 TPS62903。 也可以使用。
此致、
Shipeng
您好、Shipeng
感谢您的答复。
我想将 TLV62130替换为低成本 IC。
问题:
此致。
Jeong