This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:OCP Quesitons

Guru**** 2632015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390043/bq25758-ocp-quesitons

器件型号:BQ25758

工具与软件:

您好!

我们有一些 BQ25758 OCP Qeusiton 需要说明。

触发 OCP 时的预期行为

  1. BQ25758 INT 引脚低电平有效、以指示中断。 -> INT 引脚在 OCP -> 失败后触发、INT 的源似乎不是 OCP、但 Charger_stat 更改。
  2. 读取0x24并检查 IBAT_OCP_STAT 是否为1。 ->  读出的值为0x00。 -> 失败

 

问题如下

  1. 如何启用 OCP 功能? 我们是否只需要配置0x02 OUTPUT_CURRENT_LIMIT? 其他寄存器是否需要配置?
  2. 设置 OCP 电流限制后、我们应该预期 OCP 行为是什么? BQ25758会自行复位或发出中断、以便主机可以处理 OCP 条件。
  3. OCP 触发后、我们应检查哪个寄存器位?
  4. 当发生 OCP 时、BQ25758是否可以保持输出功率、而不会重置电源?
  5. 如何读取电流? 是否从0x2F 和0x30读取? 我们是否应该断言其他函数?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您耐心等待。 我明天会回到你身边。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    1.默认启用 OCP 功能。

    2. BQ25758应向主机发出中断。 BQ25758停止开关并等待该条件、然后再次开始开关。

    3.您可以检查数据表中的标志寄存器以了解该位的设置位置。

    4.这是默认行为。

    可以使用 ADC 来读取电流。 ADC 并非相关规格、不应依赖准确的电流读数。 有关如何激活 ADC 的常见问题解答、请访问: e2e.ti.com/.../faq-bq25756-how-do-i-work-with-the-adc

    此致、
    埃森·加洛韦