Other Parts Discussed in Thread: BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25758 工具与软件:
您好!
我们有一些 BQ25758 OCP Qeusiton 需要说明。
触发 OCP 时的预期行为
- BQ25758 INT 引脚低电平有效、以指示中断。 -> INT 引脚在 OCP -> 失败后触发、INT 的源似乎不是 OCP、但 Charger_stat 更改。
- 读取0x24并检查 IBAT_OCP_STAT 是否为1。 -> 读出的值为0x00。 -> 失败
问题如下
- 如何启用 OCP 功能? 我们是否只需要配置0x02 OUTPUT_CURRENT_LIMIT? 其他寄存器是否需要配置?
- 设置 OCP 电流限制后、我们应该预期 OCP 行为是什么? BQ25758会自行复位或发出中断、以便主机可以处理 OCP 条件。
- OCP 触发后、我们应检查哪个寄存器位?
- 当发生 OCP 时、BQ25758是否可以保持输出功率、而不会重置电源?
- 如何读取电流? 是否从0x2F 和0x30读取? 我们是否应该断言其他函数?
谢谢!
Jeff